各位好,我现在需要做一个音频电路设计,由于对这部分不是很了解,请大家指点一下:
需求:3路单声道模拟音频输入,输入阻抗600Ω,输入电压0~10V;
1 我打算用AIC3101实现,请问需要几片AIC3101(处理器McASP接口有6路)?
2 关于输入阻抗,输入电压方面有什么注意事项,需要如何设计?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
AIC3101里面是有两个ADC,3路模拟输入需要至少有2路混音进去ADC,也就是2+1分配到不同的ADC。
输入阻抗600ohms,你是想说你的前级输出阻抗是600ohms是吧?这个阻抗是可以的,因为ADC的输入阻抗比较大。
输入电压范围0-10V,过高了,ADC的输入电压单端是0.707Vrms,你这个太大了,可以在前面接分压电阻,衰减至AIC3101能够接受的范围。
Flora Wang 你好:
感谢你的及时回复,我大致明白了,还有几个问题想请教一下,之前没涉及这方面的知识,可能有些表述不太确切:
1 对于音频电路来说,前级输出阻抗小,后级输入阻抗大,就满足要求,或满足阻抗匹配,是这样吗?
2 line in, mic in, line out , phone out输入输出阻抗,电平有标准吗?
3 对于line_in输入,我看了好多参考电路,有些直接串0.1uF电容接入CODEC,有些串0.47uF,还有一些会在电容之前并电阻,有些并联电阻为2个4.7K分压,有些为5.6K,请问电容和电阻的作用是什么,取值有什么要求;
4 对于我的应用前级输出阻抗600ohms,电压范围0~10V,进入AIC3101之前的分压电阻用R1:R2=(10-0.7)/0.7,如取R1=5.6K R2=330R 是否可满足要求?
你好:
1.是这样的,我想对于大部分电路都希望是这样的,不仅是音频。这样负载上才能获取更多的能量。
2.你好,datasheet page 7有输入电阻大小和输入电平的幅值。输出的参数,datasheet上也有标出来。
3.电容是隔直的,2个4.7K的电阻是用来分压的。电容和输入电阻形成了一个高通滤波器,f=1/(2piRC),f是音频范围,一般是20HZ以上,根据这个可以算出电容取值,输入电阻datasheet上会给出。通常0.1uf或0.47都是可以的,你可以试着计算一下。电阻分压这个是看前级的信号大小,这个取值不定,可以根据信号大小更改。
4.电压范围过高,应该接分压电阻,分压电阻R2可以取大一些,尽量取K级,因为后面的输入电阻都是K级的,取330,负载上都没有电流。