This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116D2输出有直流

请教工程师TPA3116使用的问题。

我参照官方电路做出TPA3116功放,双声道,24V 开关电源DC供电。输出使用10UH功率电感,470N滤波电容。做出的板子有30% 的板子 左声道(21脚和23脚)直流电压输出不平衡。有1V-3点几V的电压差。使用示波器测试交流正常。不管是带载还是空载都是一样。使用19V电源和调整工作频率400K-1.2MHZ情况也是相同的。右声道都是正常的,最多也只有0.3V的直流电压差。

测试输入电压是0V,而且有隔直电容。

这些机子在开机的时候会输出直流,如果接音箱会听到"噗“的一声直流的冲击声,然后功放会保护状态,输出为0。一会儿恢复工作,在冲击一次,再保护。如此循环大约30秒。就稳定输出一个1V-3点几V的直流,不再保护。

之前看到如果滤波的Q值过高会产生保护,那为什么只有左声道会有这种情况,右声道确实正常?

另外,所以正常的机子右声道在完全断开信号输入的情况下,用毫伏表测试输出电压右声道在0.3V左右,左声道都是0.7V左右。两声道用料和布线一样,距离也靠得比较近。地线都是大面积敷铜,应该不存在地线不平衡的问题吧?

  • 会不会是输出电容的问题?

    1. 上电时有未放完的直流偏压; 2. 有较大的漏电流

  • 你好:

    这样看来应该不是高频谐波造成的保护,输出中有直流成分,可能是直流保护。

    你可以先不给左通道输入,看一下只有右通道的时候会不会保护;再不给右通道,只给左通道输入,先确定一下是不是左通道引起的直流保护。

    然后看一下左通道的输入和输出两端是不是阻抗匹配的,元器件的一致性如何。

     

  • 我使用的是从3116IC引脚出来   负极接电容到地,正极接电容再接下拉电阻到地,测试结果还是左声道底噪较大。以排除输入信号引起的问题。

    按照做板子的数量来说,因为元件一致性不好引起的可能应该不会,因为有10块板是同一个声道,同样的问题。

    输出有直流保护这部分是过几个小时再开机才会出现,如果关机几分钟再开是没有冲击的。但是直流就会一直有。

  • 亲;建议测量一下板子清洗前后的输出直流电压情况。

  • 你好:

    1.你这样接,正端和负端的阻抗不是一样的。你把正负端接的一样看一下,经过隔直电容到地,看一下还有这样的问题没有。另外你可以用万用表测试后面的LC输出端,看是不是一样的,这个时候应该是1/2PVCC。

    2.你的器件采购渠道没有问题吧,看你说只有30%的芯片出现这个情况,不是所有的板子都有这样的问题。

    3.只要检测《2HZ的脉动就会被认为是直流。你等开机出现保护的时候,量一下fault脚的电平,看是不是报错了。如果有报错,就是保护了。保护有热保护,过流保护,直流保护,可以分析一下,一一排除。

  • 1按照你建议的接法,测量L声道并不是1/2VCC,而是一边高低,以至于相对电压有偏差。

    2.IC都是正规的代理商供货的

    这些板子放了几天后再试就一直没有发现这个问题,一切都正常了,现在这些机子还在一直测试,不敢打包。当时测试的时候所以测试器材和环境都是一样的,而且有问题的机子就算是连续测试都会出现。现在怎么测都没问题了。

    暂时还不能找到什么原因,等找到原因了再向大家汇报

  • 你好:

    有进展吗?目前板子都正常吗?

     

     

     

  • 目前还没发现问题,有时热机十几分钟就正常了。总会不定时出现

  • 您好!我们有一款产品2.1声道的,25V供电的,最大声音时,功放TPA3116就会出现断断续续工作的情况,好像是起保护一样,2/3脚接在一起通过100K接电源,100K对直,正常工作是11V,出问题时是9.8V左右。就没有声音,过会就又有声音,请帮忙分析一下,电路图是参考标准的2.1组合的原理图。谢谢!我QQ邮箱是443107038@qq.com.

  • 你好,请问你的问题有解决吗?我的设计也遇到这样的问题点,开机功放的FAULZ引脚时高时低,进入反复热保护的模式,请问你有办法解决吗?

  • 你好 我也遇到一樣的問題 上電時用示波器測量FAULTZ引腳會時高時低,請問這是什麼問題,你解決了嗎?