This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何让高性能运放OPA627物有其值?

Other Parts Discussed in Thread: OPA627

鄙人是大四学生一枚,准备做一个72W高保真音频功放,想用高速高精度运放OPA627作前级小信号放大,OPA627凭借其优越的性能在音频领域受到众多发烧友的亲睐,对于这个天价优越性能的运放,我们应该如何正确使用它 ,才能发挥它的最佳性能?非常感谢!

  • 这是一颗 精密高速的 运算放大器

    http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA627/technicaldocuments  器件手册有不少相关文档, 先读一读

  • 你好:

    正确的使用请参考datasheet或者参考电路,发挥最佳性能,有一些要注意的地方,例如增加器件的精度,提高CMRR,还有就是在系统中,如何提高整个系统的性能,哪一块占主导优势。这些可能都要考虑,可能不是单纯一个器件了。

  • 你准备前级做些什么功能呢?只是放大固定的增益么?希望做哪种耦合呢?这颗ic性能确实很好。
  • 亲;是否能发挥,在于你的给予。这就如同统领与士兵的关系一样。

    首先;你需要有好的PCB设计。开尔文连接是设计的最基本底线。

    其次;必须明确你的听音偏好,不同牌号外围元件音质有很大差异。一般;钽电容和纸介电容偏柔和,聚丙烯电容偏卡拉OK味。这可能需要你自己磨机品味。

    再次;经可能用低噪音金属膜插件电阻。建议用金膜电阻。

    再次;如有可能,最好用沉金板做电路。

    。。。

    呵呵!音响就是这样,DIY就是这样的乐趣。你总能发现不同口味的配置,很难说啥是最好的,你总需要她随你而变。。。

  • 插件电阻的性能比贴片电阻要好?

  • 亲,那是当然!在噪音方面;没有可比性。

  • 同样材质的电阻,贴片的和插件的对比,贴片的由于减少了引脚长度,寄生电感肯定要比插件的低,我不知道你说那个所谓的噪音是什么参数引起的噪音

  • 亲;仅就管脚而言:

    1)电感大约在3nH级别。对于音频有甚作用?超过1cm的PCB线影响力都远超管脚。

    2)由于贴片电阻直焊PCB,焊料的收缩及热应力直接挤压了电阻体,导致电阻体应变而噪音增加

    3)贴片电阻背体是裸露的陶瓷体,对空气及板上杂质有强吸附作用,导致包括原电池反应在内的本体噪音大。

    而插件全无这些问题。^-^

    通常插件都是金属膜电阻体;而贴片通常是浆料电阻体,两者噪音本就差的远。

    你现在明白了吗?