您好:
1、目前我初始化TAS6424后,发现给输入后不接负载无法输出波形,只有通道接负载后才能有波形输出。我应该如何配置寄存器,可以使TAS6424可以在不连接负载就能正常输出波形。
2、配置后DC负载诊断后,连接负载后FAULT才能报错,没有连接负载FAULT无法报错。
请您看到我的问题能够提供一些帮助给我,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
1、目前我初始化TAS6424后,发现给输入后不接负载无法输出波形,只有通道接负载后才能有波形输出。我应该如何配置寄存器,可以使TAS6424可以在不连接负载就能正常输出波形。
2、配置后DC负载诊断后,连接负载后FAULT才能报错,没有连接负载FAULT无法报错。
请您看到我的问题能够提供一些帮助给我,谢谢。
您好,这款器件是有负载检测,DC 负载诊断其中就包含open load。
1. 您看下配置下寄存器0x09,bit7=1,放弃负载诊断,bit0=1,不启动自动负载诊断功能试试呢?

2.
配置后DC负载诊断后,连接负载后FAULT才能报错,没有连接负载FAULT无法报错。
这是正常的,诊断和保护是不同的,不连接负载的话不会触发任何保护,DC load检测只会发生在play之前,也就是说在play时只会触发保护,不会触发负载检测。
您好,我测试了一些,发现只要把0x09寄存器的bit0=1,就可以实现不连接负载就能诊断,如果把bit7=1的话,会出现误报。
感谢您的支持,谢谢。后面有问题我再发帖,祝您生活愉快。
非常感谢您的分享和反馈,那这个帖子我暂时就先关闭了,后续有任何问题,再讨论。