刚安装PPC3时,没有出现报错,但是在使用一段时间后,PPC3弹出如下报错:
在点击“确定”后,整个PPC3软件就会退出。再次点开PPC3软件时,依然会出现该提示。
以上!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚安装PPC3时,没有出现报错,但是在使用一段时间后,PPC3弹出如下报错:
在点击“确定”后,整个PPC3软件就会退出。再次点开PPC3软件时,依然会出现该提示。
以上!
您好,从报错来看,是和matlab runtime有关,您是否已经安装Matlab Runtime engine?
弹出报错信息应该是同一个问题;
已安装Matlab Runtime engine,请知悉!
您好,结合上个帖子的报错来看,硬件ID的问题是这样的,我们在名为硬件 ID 的电路板 EEPROM 中存储了一个小的标识符,用于标识电路板名称和版本。
它的作用是使 PPC3能够检测到板子并在"App Center"页面中显示一个绿色 LED,从而方便了解应选择哪种电路板。
如果仅仅是hardware ID不正确,这个错误可以忽略,直接点击next下一步即可。
提示无法录音和回放,我想是和您的扬声器的连接有关,这里提示检查speaker的连接。您是使用的TAS5805的EVM板吗?
您好题目中您描述的是TAS5805, 这里您提到的是TAS5825的开发板。
所以看下PPC3中的应用,是不是使用的TAS5805 APP。在上个相同问题的链接中,我看您描述的是打开TAS5805 APP。
哦 不好意思啊 应该是5825M,不是5805M,对不起!
开始打开5825M的APP时是能正常使用的是吗?使用一段时间后出现这个问题的,中间有进行什么操作吗?
更换电脑后,重新安装软件,正常运行OK,估计是电脑本身有问题导致,多谢!
非常感谢您的反馈。后续有问题我们再讨论。