测试环境: PPC3_EVM_MB+TAS2562-EVM-DC 负载: 8ohm+33uH
PPC控制的2562为默认值不作任何调整,仅仅打开power up
当VBAT外灌为4.2V的时候,输出1K@0dBFS正弦波输出电压时发现PWM_P和PWM_N有概率没有输出的异常现象,这个时候PPC工具并未报任何异常irq.
1、如果输出幅度调整到-0.5dBFS,PWM会比较稳定不会出现异常。
2、VBAT为5V的时候输出波形正常,不会出现PWM停止的异常,THD都和datasheet差不多
3、频率比较低的时候这种异常更加明显,频率高的时候反正异常几率偏小
-