请音频专家帮忙看看这个问题:
2片TAS5756M做一款双PBTL模式的数字功放,目前硬件已经调通了,功率输出为70W*2。
现在存在的问题是我们软件不知如何去设置TAS5756M的HybridFlow。我们根据TI原厂的资料“SLAU577”的第12页可知,当我们的片源采样率为192K时只能是在“HybridFlow 5”模式。我们要求当片源采样率在192K以下时(8-48K)设在“HybridFlow 2”模式,当片源采样率是192K时自动跳到“HybridFlow 5”模式。 这个要如何实现?
另外 HybridFlow 的DRC Type、Biquad Equalizers、PurePath SmoothClipSound、Dynamic Dialog Enhancer、Dynamic Bass Enhancer等组件我们不知道要设置。