This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116D2电容的选择

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请问TI技术人员:

如题:

TPA3116D2  BSPR 和OUTPR 之间的电容怎样选择?我看有的板是用的普通贴片电容,有的是无极性的方形电容,这两种对音质有什么影响呢?

还有输出电感之后对地的滤波电容,也有的是普通贴片电容,有的是无极性的方形电容,这个地方的电容有要求吗?如何选择?

输入端的电容是选择普通贴片电容,还是无极性的电解电容呢?

  • 自然, 这个电容对音质和效果起着至关重要的左右, 这不仅仅是容量的问题, 还有阻抗等因素都有影响

  • 1. BSPR与OUTPR之间的电容是给上管的驱动信号供电的,用普通的贴片电容就好,但耐压要足够。不同材质的电容对音质几乎完全没影响。

    2. 输出滤波电容对音质有一定影响,一般情况下,薄膜电容的效果较好(你所说的方形电容极有可能就是),贴片电容要差一点。它们对音质的影响的差异主要体现在THD上,其它的影响不大。

  • 一般瓷片电容的容易会随着两端电压的变化而变化,可以用作滤波电容的时候,如果信号幅度和电容的耐压接近的时候,滤波参数就会变,所以滤波电容最好选容值随温度和电压变化小的电容。