PLLATINUMSIM-SW: LMX2592环路滤波器设计

Part Number: PLLATINUMSIM-SW
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

尊敬的TI团队:

       您好!我的器件为LMX2592,输入参考频率为10MHz,VCO频率为4.596GHz,输出频率为4.596GHz,我现在用PLLatinum Sim软件设计环路滤波器,我选用的是三阶无源滤波器,能为我推荐一组合适的参数(如鉴相器频率,电荷泵电流,环路带宽,相位裕度等)吗? 

        十分感谢!

此致

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 你好呀,

    你的输入时钟只有 10MHz,因此使用输入倍频器所能获得的最大 fpd 为 20MHz。

    电荷泵和环路带宽取决于您的系统需求。如果您需要窄环路带宽,则电荷泵电流可以较小。但是,如果您需要宽环路带宽,则电荷泵电流需要较大。

    相位裕度通常在 50 度左右,如果想要更低的抖动,相位裕度可以更高,但锁定时间会更长。