Other Parts Discussed in Thread: LMK04610
亲爱的TI
我没有LMK04610 EVM或usbany。我设计了带有LMK04610芯片的电路板。
我想通过TICS Pro软件生成一组寄存器值,然后通过STM32将它们下载到芯片中。
LMK04610 OSCin引脚连接到10M高精度温度补偿晶体振荡器
我想减少clkin1的噪音,输入10M,单端时钟,使用双循环模式
来自10个通道中任何一个的输出,可为我的其他板卡提供干净的10M时钟参考
在这种情况下,我是否可以按照正常的步骤进行操作,然后将所有寄存器下载到我的板上的LMK04610芯片中,以实现所需的功能。
此外,我有另一个问题
我对板的状态和配置程序的状态不太确定
我想通过配置LMK04610的已知引脚输出来验证硬件和软件的正确性
例如:我想通过STATUS0引脚输出一个高电平或PLL的REF时钟。我只需要配置0x009282、0x009511(0x00950D),对吗?
使用默认配置后,我修改了这两个寄存器,但STATUS0引脚完全不变,并且始终输出低电平。
期待你的回复!