Part Number: LMX2572
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
您好,冒昧打扰,我想请问一下,我配置了fsk寄存器,但是输出正弦波没有频率变化,是什么原因呢?还有我想请问一下fsk的输出口是A端口吗?fsk的频率偏移只能达到2khz吗?还是可以更高呢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您是使用TICSPro配置的吗? 如果是的话,请将配置截图附上我这边看下。
您好,我刚用TICSPRo配置了下,并把寄存器导出来看了下。
是的,每一个DEV都重新配置一次SEL, R116-R123的寄存器就都配置 好了。
SEL的bit[4:2]FSK_SPI_DEV_SEL显示的是最后一次DEV。
比如我最后FSK_SPI_DEV_SEL的FSK_DEV4=1.那么寄存器R120 为0001.
您可以在RAW registers这里将寄存器导出看下。

您好,也就是说配置的频偏,寄存器没有写进去是吗?
您参考下面这篇LMX2571的应用手册中关于4 Raised Cosine 4FSK Example 的例子,是否对您有所帮助,