Part Number: LMK04828BEVM
我使用TICS PRO配置完LMK04828EVM后发现得到的信号多次谐波干扰很大,信号质量很差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,多次谐波干扰严重可能来源于Continuous SYSREF.

您参考下面帖子中的类似问题,也是测试EVM板发现有多次谐波干扰。
您好,因为我这边手头上暂时没有这块demo板,所以没法复制您的现象。
上述多次谐波是没有使用SYSREF的频谱吗?
您是使用的EVM板吗?我看您这里显示Hardware not connected。
还是您只使用TICSpro进行配置,加载到EVM板里了?
如果使用的是EVM板,我这边帮您去确认下。
您好, 由于输出为方波、因此在 122.88M*2 、 122.88M*3 、 122.88M*4 等处应存在谐波分量。 这些分量在您提供的频谱中不可见。 您是用什么测试的?欧我建议使用频谱分析仪进行测试并查看性能。
您好,这是采用默认配置,使用频谱仪测试LMK04828EVM的波形是没有多次谐波的,您参考下。所以建议您使用频谱仪再测测哈。