你好!
我们选用ADS8863做信号采集,前级使用THS4131做差分信号调理。采样率200-600ksps,输入差分信号频率20-80kHz。电路结构打算参考ADS8863 Datasheet Figure73.
但由于THS4131不是轨到轨运放,其输出电压摆幅受到负载阻抗的影响,即后级负载阻抗越小,运放可输出的电压范围就越窄(见THS4131 手册 Figure27)。
故需知道ADC的差分输入阻抗。但ADS8863手册中没有相应的input impedance参数和曲线。请问应该如何估算其值?
应如何综合考虑ADC输入端的抗混叠RC滤波电路和ADC内部等效输入电路(fig47)的阻抗?
谢谢!