看了半天,看不出哪里不一样,求告知ADS8684 与 ADS8684A 之间的区别。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
手册第一页
8684A支持+-10.24,+-5.12,+-2.56,+-1.28,+-0.64
8684支持+-10.24,+-5.12,+-2.56
只有这点区别么? ±0.64也在±2.56 范围里面,有啥区别,不大懂。可否再讲讲,谢谢。
输入信号尽可能的满幅度(保留一定的余量),这样能充分利用ADC的有效位。
如果以2.56为满幅值,你的信号如果是0.64以内,相当于ADC输出的很大一部分有效位你没有用到。而且每位的分辨率也不一样
Seasat Liu,你好。再请教个问题,这个ADS8684如果输入的是 负压,那么它AD转换的数据是怎么区分表示正负电压的。
手册31页表4
偏移二进制格式
输入负最大,输出是0000
输入正最大,输出是FFFF
输入0,输出是8000
对了 TI的双极性,真差分的 ADC, IN-是可以直接接地 类似于单端用是吧