Other Parts Discussed in Thread: ADS1247
我的原理图采用的时ads1247手册上的电路图,但是我在使用时得不到正确的值,我用程序读取ads1247内部的寄存器,可以得到初始化的值,说明程序是没问题的,芯片应该也没坏,但是参考电阻RRef=820的电阻上始终得不到1.64v的电压,VREfcom和VREFOUT之间的电容的电压是2.04V,我想采集不到正确的值,应该和RREF两端得不到1.64V的电压有关,但是我不知道哪里有问题了,求助啊
我的初始化代码如下
void ADS1247_init(void)
{
SPI2_Config();
Delay_ms(2);
START_HIGH;
Delay_ms(20);
RESET_HIGH;
Delay_ms(2);
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_8) == 1);
CS_LOW;
Delay_ms(2);
SPI2_SendByte(CMD_Reset);
Delay_ms(2);
ADS1247_Calibrate();
Delay_ms(2);
SPI2_SendByte(CMD_RDataC);
Delay_ms(2);
ADS1247WREG(Reg_MUX0, 0x0A); ////¹Ø±ÕµçÁ÷Ô´£¬ÕýÊäÈëͨµÀAIN1£¬¸ºÊäÈëͨµÀAIN2.
Delay_ms(2);
ADS1247WREG(Reg_VBias, 0x00); //¹Ø±ÕÆ«Öõçѹ
Delay_ms(2);
ADS1247WREG(Reg_MUX1, 0x38); //ʽÖдò¿ªÄÚ²¿²Î¿¼
Delay_ms(2);
ADS1247WREG(Reg_SYS0, 0x22); //PGA=4, 20sps
Delay_ms(2);
ADS1247WREG(Reg_IDAC0, 0x06); //µçÁ÷Ô´µçÁ÷1ma
Delay_ms(2);
ADS1247WREG(Reg_IDAC1, 0x03); //µÚÒ»¸ö¼¤ÀøµçÁ÷Êä³öÒý½ÅAIN0£¬µÚ¶þ¸öÊÇAIN3
Delay_ms(2);
SPI2_SendByte(CMD_SYNC);
Delay_ms(2);
SPI2_SendByte(0xff);
Delay_ms(2);
//
CS_HIGH;
}
float ADS1247_DATA(void)
{
u32 value;
float temp1,temp2;
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_8) == 1);
CS_LOW;
SPI2_SendByte(CMD_RData);
Delay_ms(2);
value = SPI2_SendByte(0xff) << 16;
value += SPI2_SendByte(0xff) << 8;
value += SPI2_SendByte(0xff);
Delay_ms(2);
CS_HIGH;
if(value < 0x7fffff || value == 0x7fffff)
{
temp1 = (1.64*value/0x7fffff*1000/4- 100) / 0.39;
}
if(value > 0x7fffff)
{
temp1 = (-1.64 * (0xffffff - value + 1) / 0x7fffff * 1000 / 4 - 99) / 0.39;
}
return temp1 ;
}
void ADS1247_Calibrate(void)
{
ADS1247WREG(Reg_SYS0, 0x22); //PGA=4, 20sps
ADS1247WREG(Reg_MUX1, 0x20);
SPI2_SendByte(CMD_SELFOCAL);
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_8) == 1);
ADS1247WREG(Reg_MUX1, 0x21);
SPI2_SendByte(CMD_SYSOCAL);
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_8) == 1);
ADS1247WREG(Reg_MUX1, 0x22);
SPI2_SendByte(CMD_SYSGCAL);
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_8) == 1);
}