Other Parts Discussed in Thread: INA118, ADS1274
通电发热大,没有输出,附图,不知道什么原因,请帮忙看看
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 用万用表量一下电源口/地线口/基准电压口的电压是不是准的。另外如果有问题,建议盯住一路直流输入测试,看输出是否准确,然后再把其他几路打开。
2. CLK和SCLK之间是否满足了1,1/2,1/4,1/8的关系。
3. 下面这个网址有EVM User Guide,可以和EVM对照一下,看看能否发现什么问题。www.ti.com.cn/.../ads1274evm-pdk
想问一下大师,上面的电路是否合理,实际采样中零位得到的采样码上下浮动最高有3000个码,觉得高了,Fclk=7.5M,Sclk=3.75M.
另外想知道,怎么样才能得精度比较高的采样码呢,希望大师能给一点详细的指点,感谢??
采样对象是动态称重传感器1.5mv/v,传感器桥电压5v
芯片发热,除了芯片Pin脚电压没有过压之外,还要注意芯片powerpad的设计,因为这个芯片本身的功耗也是很高的。
关于0V输出导致仍然有高达3000的数字输出,代表0V输入时noise比较大,同时运放INA118存在一定offset电压。
1. 对于ADC的模拟GND,以及模拟信号的GND建议取PCB上电势最低的GND Plane,数字GND Plane与模拟GND plane严格隔离。0V输入的0V电压也取自模拟GND Plane,使得有比较低Noise的0V输入,而且没有电势的差异。
2. INA118的offset 最大125uV,也就是0V输入最多125uv, 会造成大约500的数字输出,你可以确实一下INA118的实际输出offset。
模拟输入与数字输出之间一定会存在一定的误差的,除了要尽量减小这个误差意外,还可以通过CPU芯片(MCU.DSP等)做一个offset的运算,对于任何一个模拟输入,转换输出的数字量都减掉这个Offset 得到一个相对准确的值,即在程序中增加offset的校正功能。
ADS1274采样速度sps和采样有效位\无噪位是否成比例,是否降低采样速度SPS可以提高采样值有效位和无噪位,从而降低零点采样浮动数值
采样速度sps和采样有效位\无噪位是并非成比例,但是采用较低的采样率确实可以提高有效位输出。
1. 从手册20页表2来看,高速模式最高支持到144KSPS,高精度模式最高支持到52KSPS,前者大约是后者的三倍。但是SNR的差别也就是4dB,所以不能说采样速度和无噪声位成比例。
2. 应用high resolution mode可以提高精度,因为四种模式里只有这个模式过采样率是128倍,更高的过采样率可以得到更好的精度。
3. 你可以把采到的数值做个平均和方差,并把这两个值换算成电压,看看有多大。
想大师帮忙看一下上面的电路,有没有优化的地方,比如AD输入滤波\保护,提高采样精度和稳定的措施的一些经验做法!
你用万用表或其他仪器量一下VCOM电压,看看上电工作时是不是精准的2.0V。从电路图上看,现在这个VCOM的负载比较大,4个INA118的滤波电容有400nF了,再算上4个INA118的REF口电阻,以及ADC的输入电容/电阻,可能一个350驱动不了这么大的负载。