Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1256, ADS1255
老师们好!
想请教几个关于ADS1246的问题,一直在用ADS1255和ADS1256,现需要用到ADS1246,查看了一下资料,使用上与1255有些不同;因我英文水平不好,所以对资料上有些不是十分明白。我的需求是,连续采集,速率有100SPS即可。现正在画PCB,避免出错,有几点想讨教老师们。谢谢!
1. CS脚,是否可以直接接DGND?不需要片选。
2. CLK脚,不需要外部时钟,是否可以直接接DGND?
3. START脚,我只需要连续转换,是否直接接DVCC上拉即可?还是一定需要先低后高才能正常工作?
4. RESET脚,直接上接到至DVCC能否工作?还是一定需要按文档12页说明,需拉低4个SCLK脉冲后再拉高才能工作?或者采用单独复位电路能否工作?
因我AD转换和CPU中间采用了隔离电路,希望尽量减少端口使用,因此请教各位,怎样配置硬件才能减少端口的使用?(如图,请指正错误的地方)谢谢!