Other Parts Discussed in Thread: ADS930
ADS805E芯片调试一直存在这样的问题:
1、按照datasheet设计好的板子,ref=2.5,配置成singel-end输入,允许输入的范围为0~5v。PP
2、在输入端输入3Vpp的2Khz正弦信号,偏置为1.5V,在AD输入端用200M示波器查看波形非常漂亮,几乎看不到噪声。
3、用示波器查看板子供电电源的噪声大约是10mv
4、用altera FPGA产生2MHZ的采样时钟给AD芯片,在AD clk引脚查看时钟稳定,没有过冲现象
但是在signal-tap上看到的数字信号,出现一个正弦波,但是这个正选波时不时会在正半周期出现下冲的尖峰,下冲幅度超过1/4峰峰值,最大的下冲尖峰近似为峰峰值。
换句话就是说,最大的下冲尖峰就是AD转换器在信号的正半周期突然某个点转换出来的值很小。AD没有促发ovr信号,我也没有送入超过范围的信号。
调试了好几天一直都是这样,不知道是我哪里设计不当还是芯片存在缺陷。因为我用同样方法做了一块ADS930的小模块,它转换出来的数字信号是非常不错的