Other Parts Discussed in Thread: ADC121S625, ADC121S021, ADS7835
以前没有接触过电子产品,需要为传声器设计一个ADC,精度选了12位,但是否差动输入、时钟内置还是外置、参考电压内部还是外部该怎么选择呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC121S625, ADC121S021, ADS7835
以前没有接触过电子产品,需要为传声器设计一个ADC,精度选了12位,但是否差动输入、时钟内置还是外置、参考电压内部还是外部该怎么选择呢
1. 是否差分输入取决于你传声器的输出,这个输出是单端的,那所选的ADC就一定要支持单端输入;如果是差分的,那所选的ADC就一定要支持差分输入。
2. 时钟可以用SPI接口的SCLK做转换时钟,没必要再集成进去一个了。
3. 有集成内部基准,同时支持外部基准的ADC。
4. 你的ADC要几个通道?如果多通道,要不要严格的多通道同时采样?或者,可以容忍多通道逐个采样?
先确定需要的分辨率,然后采样率,最好是差分输入,内部参考会简单点。然后看一下接口
分辨率我选12位 采样率的话我认为120ksps以上就可以了 因为声源频率最高采集20kHZ 接口我不懂 只知道有串行并行 但是串行有好多种 不知道哪个好
能否帮忙解答 如果是需要多通道同时采样的话 选型时有什么需要注意的吗 另外 这个电路设计是不是很麻烦呢 因为我没有基础
1. 串行接口有串行I2C和串行SPI,是两种比较常用的接口,用于ADC和MCU/DSP通信。串行接口的好处是一个口可以送多位数据,这样节省了ADC的引脚;如果用并行,12位ADC要用12个引脚用于数据输出,引脚比较多。
2. 多通道采样选型时要注意一下是多通道同时采样还是逐个采样。设计起来稍微麻烦一点的是接口部分,因为涉及到由一个串行接口向MCU/DSP送多个通道的数据。接口部分的C程序如果有问题,也可以去MSP430版提问。
3. 单通道推荐ADC121S021,ADC121S625,ADS7835,可以先去评估一下。