This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问ADS1291的START管脚是否可以一直接上拉电阻?

我测试过如果硬件把START管脚置高,软件不去改变它的状态完全可以正常工作。

但是数据手册上又说了,软件START时要先把硬件的START置低,我不置低也能正常工作呀,数据手册为何有此一说?

我就有一个疑问了,如果不用软件去控制这个脚会有什么风险呢?

ps. 我的硬件调试口都用了,正好少一个脚,如果不控制START就刚刚好。

  • 通过对start引脚进行控制和软件控制效果是一样的,start为高或者发送start命令都说明转换开始,否则的话转换中止。

  • 您的回答数据手册上已经有说清楚的,硬件一直把START置高是有问题还是没有问题?

  •  但是数据手册上又说了,软件START时要先把硬件的START置低,我不置低也能正常工作呀,数据手册为何有此一说?

    A: 不置低说明你采用的是硬件start方法,数据手册的意思是,如果start引脚置低,还可以通过软件start命令去进行开始转换的动作。

    所以就看你采用硬件方法还是软件控制,硬件的话一直拉高没问题,但是中止转换的时候需要将其拉低,所以最好是通过GPIO去控制它的高低电平。