我们设备中的模拟量采集电路,针对4-20mA 电流的检测准备用ADS7830, 全量程输入范围为0 - 5V ,现在有几个问题:
1. 由于测量电压的范围为0-5V, 是否决定电源+VDD 必须为5V ?
2. Vref 直接接电源5V电压?
3. pin11 COM 怎么处理? 接地?
4. 由于第1项要求VDD为5V,那么I2C接口也就变成5V电平 ,需要使用电平转换芯片PCA9306 对接3.3V的CPU I2C接口 ,TI是否推荐这种接法?
模拟量输入端的 EMC处理方式等等 有没有参考设计?