This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC1304M25采样电机相电流时候的采样电阻

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M25, AMC1305M25

电机一般启动电流会比额定电流大4~7倍,那选取相电流采样电阻的时候应该得按照“AMC1304M25量程(250mv)/启动电流”来计算采样电阻吧。如果按照额定电流来选取采样电阻那开机启动时候启动电流加到采样电阻上会造成采样电阻压降超过AMC1304M25量程吧,这时应该得加一个保护电路吧。如果按照启动电流来选取采样电阻,那AMC1304M25的量程浪费了一大部分吧,是否是这个道理。

  • 如果你要采用分流器来检测电阻,首先要考虑的是分流器的功率承受能力,而不是 AMC1304M25 的量程(250mv)

    电流信号怎么匹配量程则最好通过选择合适运放增益来实现。

  • 你好,

    根据你的情况,启动电流不需要测量的话,你的担心是芯片是否会被损坏:

    你只要保证,AINP和AINN这两个引脚各自绝对对地电压在上面画黄色线的范围内,芯片不会损坏。但是因为超出了下面的±250mV量程范围,所以输出电压可能会饱和削顶:

    所以,你看情况,如果启动电流你也需要测量,那么就要按照启动电流来选择采样电阻,如果不需要测量,你按照额定电流来取,但是你算下保证AINP和AINN脚的对地电压在规格书的范围内。

    如果回答了你的问题,请帮忙点确认,谢谢!

    Best regards,

    Sulyn Zhang

  • 请问AMC1305M25,输出数据频率高达5MHZ,对于用于处理输出数据的单片机的处理速率有什么要求?