Other Parts Discussed in Thread: ADS8568
我们用ADS8568设计了一款产品。
在小排量生产发现如下问题
部分产品,ADS8568有时上电不能正常工作,表现为 CONVST_A,B,C信号有,但是INT/BUSY没有信号。
这是,如果重新上电,工作就正常了。但是也有极少数的,还依然有上述的问题。
软件隔一段时间(10s),重新初始化,工作就正常了,但是也有极少数的,还依然有上述的问题。
我们采用5V,正负12v供电。
模拟量通过PGA接AD输入端,采用并行接口,通过16245接CPU总线,输入范围 正负10伏
这个问题已经折磨我们有2-3个月时间了,找不出问题所在。
敬请高手指教,不胜感激