这是手册上给的图示,可以看出不活跃为低电平,在下降沿读写数据,是这样吗?我设置UCCKPH=0,UCCKPL=0时,写寄存器后,无法正确读取寄存器的值,重点是ADS官网上给出的参考代码对SPI口的设置也是设置成UCCKPH=0,UCCKPL=0!!!这样设置不能正常通信吗????
后来改成UCCKPH=1,UCCKPL=1,可以对寄存器进行配置并可以读取配置后的值,下面是我利用示波器显示的SPI时钟信号SCLK
但是与手册中给出的SCLK信号波形明显不一致,不知道问题出在哪,求指教!
SPI时钟设置为128kHZ。