以前用过DAC34H84的评估板,通过DAC348×GUI 软件进行控制寄存器的配置。现在使用一块DAC34SH84的评估板,通过采用这款软件进行配置,无法产生正确的信号。我没有配置PLL,直接给数据,系统其可以输出信号。请问有没有用过这两款芯片的朋友,他们在使用上有没有什么区别,谢谢指教。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你可以把你的GUI配置截图发来看下。
你对比这两款芯片的寄存器列表可以发现有趣的现象。
如果你时钟没有配置,外部又没有给高频率时钟的话,那是会有问题的。
因此建议你对照user guide检查evm板的设置是否正确:
详细资料参见下面
http://www.ti.com/product/DAC34SH84/toolssoftware
。