各位大牛,我在用TMS320C5534调试ADS131A02遇到一些问题如下:
1.异步中断模式,Figure 109初始化流程图中说等待 READY WORD(0xFF02),请问是器件复位后自动输出FF02还是需要主器件DSP去读?
a。若自动输出,请问以什么样的速率输出?感觉异步中断模式下ADC作为从器件不应该主动输出数据
b。若需主器件spi接口去读,是去读ID_MSB寄存器吗?用什么样的命令去读?感觉手册上说的不够详细
2.异步中断模式下,复位后用示波器无论是直接观测还是写入UNLOCK命令后观测,DOUT引脚上什么东西都没有,但DRDY有输出。DSP的SPI配置是按照CPOL=0,CPHA=1的要求设置的,而且示波器上看到DIN引脚上的命令了
3.同步主模式下,能观测到ADC输出的SCLK,但DOUT引脚上仍然没有内容
ADC是在电商云汉芯城上买的,两块板子都是同样的现象,请问有没有什么注意事项或者参考例程?非常感谢!