原理图如上用的是内部参考 10M的晶振 短接AIN1N AIN1P 读取的数据在乱跳不是一直为0,波动还挺大,麻烦各位帮我分析一下,是什么原因引起的,寄存器,x写进去,读出来都是对的,谢谢。
void ADS1211A_init(void){
ADC_CS1_OFF;
ADC_write_One_Byte(0x64); //写入INSR命令,01100100,写CMR命令 连续4字节 命令寄存器开始
asm("nop");asm("nop");
ADC_write_One_Byte(0x72);
ADC_write_One_Byte(0xa4);
ADC_write_One_Byte(0x5E);
ADC_write_One_Byte(0x83);
ADC_CS1_ON;
}
void ADCA_Output(void)
{
volatile unsigned long ADC_Out;//,ADC_Sum;
static unsigned char ADC_S_Data[3]; // ADC数据缓冲区
unsigned char i;
static unsigned char w_Temp;
ADC_CS1_OFF;
ADC_write_One_Byte(0x84); //读取寄存器判断数据是否正确
w_Temp = ADC_Read_One_Byte();
ADC_CS1_ON;
if((w_Temp&0x01) == 0x00)
{
ADC_CS1_OFF;
asm("nop");
//---------------------------------------------
// 注意:ADC数据采用Offset Binary格式
// +Full-Scale FFFFFFH
// Zero 800000H
// –Full-Scal 000000
//---------------------------------------------
ADC_write_One_Byte(0xC0);
for(i=0;i<3;i++)
{
ADC_S_Data[i] = ADC_Read_One_Byte();
}
ADC_CS1_ON;
ADC_Out = ADC_S_Data[0];
ADC_Out = ADC_Out<<8;
ADC_Out |= ADC_S_Data[1];
ADC_Out = ADC_Out<<8;
ADC_Out |= ADC_S_Data[2];
ADC_Out &= 0x007fffff;
g_ADCABuf[0][0]=ADC_Out;
}
}