This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 在医疗电子领域具有丰富的经验,所提供的医疗应用终端设备解决方案采用我们在微控制器、高速放大器、用于个人医疗设备的高分辨率成像 DSP 和医疗成像产品领域积累的产品专门技术。旨在推动创新型医疗电子向更加灵活、实惠和便携的方向发展,为 21 世纪及未来的医疗服务带来变革。如果您正在致力于、或者准备开发医疗电子设备,请立即报名参与 TI 医疗电子开发技术专场论坛,免费学习医疗电子开发技术,现场还有 TI 医疗级产品样片盒可以免费领取!10种模拟芯片,满足您在医疗领域中广泛的应用需求。数量有限,先到先得!
时间与地点
日期
城市
酒店/会议室
电话
地址
10/30
上海
上海锦江汤臣洲际大酒店2楼汤臣堂
021-5835 6666
上海市浦东新区张杨路777号
11/01
北京
北京海淀永泰福朋喜来登酒店永泰宴会A厅
010-8889 8888
北京市海淀区远大路25号1座
活动日程
时间
上海(10/30)
北京(11/01)
09:15 - 09:30
开幕致辞
09:30 - 10:30
消费类医疗应用 - 血氧、血糖检测
MSP430 在便携式医疗产品中的应用
10:30 - 10:45
茶歇
10:45 - 11:45
医疗成像应用 - 数字X射线、超声波、磁共振成像、CT 扫描仪、心电图、脑电图
11:45 - 13:00
午餐
13:00 - 14:00
多核处理器及其在医疗成像中的应用
医疗电子产品的电源管理解决方案
14:00 - 14:15
14:15 - 15:15
MSP430在便携式医疗产品中的应用
15:15 - 16:15
免费参加,请立即线上报名。*现场参与问卷调查,还可获取TI送出的礼品一份
此次研讨会上可以免费领取 TI 医疗级产品样片盒,10种模拟芯片,满足您在医疗领域中广泛的应用需求。数量有限,先到先得!
产品编号
产品介绍
INA333AIDRGT
微功耗 (50μA)、零漂移、轨至轨输出仪表放大器
OPA2314AIDGK
3MHz、低功耗、低噪声、RRI/O、1.8V CMOS 运算放大器
OPA2188AID
0.03µV/°C、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器
ADS1191IPBS
用于生理信号测量的低功耗、2 通道、16 位模拟前端
TPS7A8101DRBR
低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器
LP3878-ADJ
用于 1V 至 5V 应用的微功耗 800mA 低噪声"陶瓷稳定"可调节电压稳压器
TPS84610RKGT
具有 2.95 V 至 6 V 输入、6 A 同步降压的集成式电源解决方案
LMZ10500SEE
具有 5.5V 最大输入电压的 650mA SIMPLE SWITCHER® 纳米模块
TPS56121DQPT
4.5V 至 14V 输入、15A 高电流同步降压转换器
LM22680MR-ADJ
具有多种特性的 2A SIMPLE SWITCHER,降压电压稳压器
查找方框图、应用手册、工具与软件以及其它相关信息
太帮了,今年有类似的吗?