TI达人:
方案需求一个能测试1mA到100mA的正玄波电流装备,待测试的电流电压在AC30V-300V,之前有看到使用DRV421,但是看图片上面的线圈比较大,很难放到机内,有没有其它方案?
在此表示感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI达人:
方案需求一个能测试1mA到100mA的正玄波电流装备,待测试的电流电压在AC30V-300V,之前有看到使用DRV421,但是看图片上面的线圈比较大,很难放到机内,有没有其它方案?
在此表示感谢!
请参考http://www.ti.com/lit/ug/tidu833/tidu833.pdf
这个是采用INA138 来测试电流,但是共模电压高达400V的一个方案,可以参考一下。
是否有效率要求,是否可以接受使用分流器采样电阻的方式进行测量?因为存在交直流高压,是否需要隔离? 电流信号频率多少?
一种方案是使用电阻采样AMC1301,使用加强隔离。3dB带宽190kHz,放大倍数8.2。
后端可以采用ADC采用,精度通常10-12位有效位。
谢谢。
我的项目需求如下:
1 对功耗没有太多要求;
2 体积越小越好;
3 被采样的电流在1ma到200之间;
4 精度需要在1MA以内;
5 采样频率是150KHZ左右,频率基本不变。
谢谢你们!