This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

行业首款用于体重与体脂成分测量的模拟前端-AFE4300

TI 推出行业首款用于磅秤和身体成分测量 (BCM) 的完全集成的模拟前端。AFE4300 是一个易于使用、精确度高、低功耗前端解决方案,使工程师可以设计出结合了身体成分测量仪、身体阻抗分析仪和阻抗测量装置的磅秤,相对于实施更为复杂的现有多芯片解决方案,这种解决方案可以让他们的产品更快地进入市场。

AFE4300采用了两个单独的信号链,一个用于重量测量,另一个用于身体成分分析,在两者之间实现多路复用的是 16 位 860sps 模数转换器 (ADC)。该器件具有三个 BCM 通道,可实现身体四肢间的分段身体阻抗分析 (BIA),从而全面了解受试者身体成分。

AFE4300产品说明书下载

定购AFE4300产品开发套件

 

 

 [object allowscriptaccess="always" allownetworking="all" allowfullscreen="true" removejslistener="function () { return eval(instance.CallFunction("<invoke name=\""+name+"\" returntype=\"javascript\">" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "</invoke>")); }" addjslistener="function () { return eval(instance.CallFunction("<invoke name=\""+name+"\" returntype=\"javascript\">" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "</invoke>")); }" setkdpattribute="function () { return eval(instance.CallFunction("<invoke name=\""+name+"\" returntype=\"javascript\">" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "</invoke>")); }" evaluate="function () { return eval(instance.CallFunction("<invoke name=\""+name+"\" returntype=\"javascript\">" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "</invoke>")); }" sendnotification="function () { return eval(instance.CallFunction("<invoke name=\""+name+"\" returntype=\"javascript\">" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "</invoke>")); }" name="kaltura_player_1350280743" data="http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/1_0oikty0o/uiconf_id/2763902" width="400" height="330" type="application/x-shockwave-flash" id="kaltura_player_1350280743"> [param name="allowScriptAccess" value="always" /> [param name="allowNetworking" value="all" /> [param name="allowFullScreen" value="true" /> [param name="bgcolor" value="#000000" /> [param name="movie" value="http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/1_0oikty0o/uiconf_id/2763902" /> [param name="flashVars" /> [/object]