AFE5801 哪个信号控制AD转换开始?貌似没看到此功能的管脚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是没有外引出来的控制AD开始的引脚的,也就是说AFE5801的数据采集可以直接通过ADC转换输出出去,具体的时序图可以参看page9。
您的意思是只要输入了clkin,上升沿的时候就会自动采集数据进行AD转换,当frame clk产生了上升沿的时候表明数字信号可以输出?
您的意思是只要输入了clkin,上升沿的时候就会自动采集数据进行AD转换,当frame clk产生了上升沿的时候表明数字信号可以输出?
还想请问一下,一开始需要先配置通用寄存器,例如设置输出为16bit,是在配置完这些寄存器之后再开始AD转换吗?
你好,一般在器件上电之后,都会对所有的器件进行初始化的,当然在操作过程中,也可以修改寄存器,故在你使能AFE5801之后,此芯片有默认的寄存器内容,而A/D转换也会进行的;另外,根据page9的时序图的话,frame clk上升沿代表着12bit的开始,而每一个bit clock的上升沿代表着一个bit位有效,可以进行采集或输出。
可是我希望是在重置寄存器内容之后再开始AD转换,这要怎么办?而且每一个bit clock的上升沿和下降沿都会产生一个bit位
你好,无论是你想重置寄存器后再开始AD转换,还是直接使用默认配置都是没有问题的,因为是否想AFE8501工作或者reset是可以通过外部管脚控制的,详细的可参看PND,reset;再者一般在上电之后,你的系统的CPU都会对系统内的所有器件进行初始化的,故也会对此器件进行初始化的。
page9上的图显示,bit clk的上升沿进行数据采集,也就是数据已经稳定保持了,这样的话能采集到比较准确的数据。
reset之后,如果碰到clkin的上升沿 就开始进行AD采样了,我希望的是通过serial interface将内部寄存器按照我们的需求配置好之后 再开始AD采样。这样的话是需要把寄存器都配置好了之后才能赋给clkin信号,上升沿开始采集数据?
你好,这个基本上也就是个软件的时序问题了,据我所知,上电之后,所有的器件都会对寄存器进行初始化的,初始化之后才会进行相应的数据采集;而如果在器件运行的过程中进行配置的话,那可以选择配置完成后,你再进行数据采集就可以了,因为什么时候采集数据是有效的,这是可以控制或者取舍的。