Other Parts Discussed in Thread: ADS5547, DAC8822
时序图上只有数据在寄存器之间转换的时序,难道更新速率只和数据在寄存器之间转换时间有关吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问是AD5547还是ADS5547?
AD5547是一个DAC,ADI公司的
ADS5547是一个210MH的ADC
您好 我问的是ADI公司的AD5547,可能在这问有点不太合适,我是想了解如果芯片资料上不给出具体的转换速率,如何计算DAC的更新速率;因为它那个芯片上的时序图上只是标注了数据在寄存器之间的时序。
跑到TI的论坛上问ADI的芯片的信息。
虽然有砸场子的嫌疑,但是我们非常高兴。说明我们服务好
向你推荐DAC8822,和你要的pin2pin兼容
这种精美的DAC就不要考虑速度了。满足fugire1 时序图就可以了
setting time 0.5us
您好 你们服务确实好 非常感谢 我没有那个意思 还希望你们理解。
根据时序,我采用LDC和WR在一个脉冲上进行操作,那速率是不是相当快;
您最后说了一下建立时间,因为我只做FPGA这块,是不是不需要我考虑。
因为我刚接触这方面,所以有些问题可能比较小儿科,还望您耐心解答,谢谢!