Other Parts Discussed in Thread: ADS1251
TI公司各位专家:
我们选用的TI 的 ADS1251U 芯片 部分烧毁。请各位帮忙分析一下烧毁的原因。
问题描述:1 被烧毁芯片的电路图见附件(输入的差分正弦信号,先经过电容后被加载到2.5V后进入ADS1251,正弦信号的幅值为2.0V-3.0V。Vref电压为4.096V,芯片供电电压5V。芯片的2个输入时钟是从3.3V转到5V后进入芯片。输出信号直接进入电压转换芯片。)。
2 我们一共制板2块,每块电路板上3个ADS1251U,每个ADS1251U的电路设计都一样,总计6个 ADS1251U。
3 出现的问题是:第一块电路板第一次上电就有1个ADS1251U不工作,更换芯片后,电路板和ADS1251U都正常工作。第二块电路板,第一次上电所有芯片都正常工作,但是使用一段时间后,有1片ADS1251U烧毁,更换芯片后,整个电路板工作正常。
我的问题是:
1 电路设计是否有错误,这种错误导致烧芯片?
2 我仔细查看过数据手册,手册上说,该芯片没有ESD防护,容易损坏,请问有没有可能是静电导致的芯片损坏(我个人感觉不太像静电导致的芯片损坏,第一我们的产品有外壳,只是在烧录程序的时候会打开外壳引入静电,另外静电一般不会1-2次就把芯片烧坏)?
3 TI能否提供该芯片的 参考电路?
4 有没有可能我们买到的是假芯片?请问去哪里能鉴别芯片的真假?
(后期要用到144片该芯片,现在心里没底,所有请各位高人帮助分析一下问题)