Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD230Q-Q1
最近在汽车上使用SN65HVD230,全部设备进入休眠之后,把230得RS拉高到3.3V,进入待机模式。然后检测总线电压,会随机的出现总线被拉高到2.3V左右,保持几十毫秒,然后再次进入待机模式电压。通过对比测试,确定是由于使用了230带来的此现象。请教一下,有没有对此现象的解释?是否芯片本身固有特性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD230Q-Q1
最近在汽车上使用SN65HVD230,全部设备进入休眠之后,把230得RS拉高到3.3V,进入待机模式。然后检测总线电压,会随机的出现总线被拉高到2.3V左右,保持几十毫秒,然后再次进入待机模式电压。通过对比测试,确定是由于使用了230带来的此现象。请教一下,有没有对此现象的解释?是否芯片本身固有特性?
进入standby模式之后,只是driver standby,而receiver 部分还处于active状态。 这是引起您目前现象的原因。
另外,如果汽车应用的话,建议使用SN65HVD230Q-Q1,Q1代表的是汽车级应用,满足AEC-Q100认证。
你好,感谢你的回复!还要麻烦问一下,处于standby模式的话,什么情况下会出现我描述的那个问题呢?是芯片待机之后自身的逻辑拉高了电压吗?还是比如其他影响什么的?另外,通过观察,汽车不接我的设备的情况下不会出现问题的。十分感谢