This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AFE4300EVM-PDK入门问题

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

您好!我于TI官网上购得AFE4300EVM-PDK开发板,在查阅了官网提供的技术文档数据表和应用手册之后,对这块板子的应用还存在许多较入门的问题,主要是:

1、这块开发板能直接通过外接电极进行BCM测量吗?还是需要其他的模块进行支持?

2、开发板的GUI界面里,BCM Measurement与BCM Control的设置部分的关系是什么?在Control里设置好经Measurement里一运行,所有的设置都发生了改变。

简要来说,目前我需要用这块板子进行BCM测量,看完说明文档和应用手册后,觉得只是个大致的介绍,如何把板子跑起来直至得到数据这一过程还是不甚明了(手册里只介绍了GUI各模块的设置,并无完整流程的例程供参考),希望能够得到技术人员和相关大牛的解答,谢谢!~

  • AFE4300EVM-PDK 是用于评估 AFE4300 器件的平台。AFE4300 是低成本模拟前端,采用了两个单独的信号链,一个针对重量测量,另一个针对身体成分分析。EVM 提供访问,使测压元件终端最多支持输入四个测压元件秤重测量值,BCM 终端最多支持三个四极复合阻抗测量值。用户还可以通过辅助(AUX1 和 AUX2)输入将任何类型的单端或差分信号直接馈送给 AFE4300。为测试目的提供了外部支持电路,例如,用于测压元件终端的抗混叠网络、用于设置秤重前端的仪器放大器增益的微调筒、用于 BCM 差分终端的仪器放大器、测压元件模拟块、阻抗模拟块、时钟及外部参考。

    评估模块带有基于 LabVIEW 的图形用户界面,允许用户方便地配置器件以捕捉数据并对数据进行分析。请注意,AFE4300EVM-PDK 仅用于原型设计和评估目的,不能用于实际研究对象或患者。

    其实功能和需要相关信号源等都说明了
  • 谢谢您的耐心回答!我还想请教的问题是:如果我直接用电级与仿体或者人体相连接,能否在AFE4300EVM-PDK的GUI程序中得到相应的数据或数值(不论精确与否)。我比较迷惑的地方在于,GUI程序的BCM Measurement界面是要如何运行才能得到相应的数据,根据用户说明书的介绍,我能够了解AFE4300的具体功能,也测量了每个引脚的信号情况,但即便如此,在GUI里的BCM测量方面,我不知道该如何运行。可参考的实际例程基本上没有,根据说明书设置了软硬件也无法得出结果(均显示NaN)

    简要来说,如何通过GUI来操控AFE4300EVM-PDK来捕捉数据,我尝试和阅读了各种文档和方法,但还是不甚明了,希望能获得指导~再次感谢您的回答!