ADS131E08采样数据有规律的数据跳变,输入信号短接后,输出为类似矩形波的图形,矩形波频率大概为8HZ,ads的spi,时钟数据,片选 时序应该都正常,数据跳变大概从691350到644490,跳变大小为47000左右,ads配置为8通道24位采样16khz, 输入信号后都叠加在矩形波上
这是输入正弦信号的图形,都是叠加在矩形波上,模拟前端进入adc之前信号没问题,不知道是什么原因后有这个矩形波出来 ,求大神解答!!!!数据是mcu通过串口降采样为1k后用串口抓出来的 串口波特率460800,降采样1k的数据到串口的数据是没有丢失的