我参照ADS8862的数据手册用下面的电路来对一个信号采样,这个电路除了把参考源改成REF5040之外基本照搬了数据手册,数字地和模拟地通过1uH电感连接,5VDD从220VAC通过两级开关电源得到,3.3_VCC_CPU是用TPS70351从5VDD降下来的,控制器是2812DSP:
上电之后,输入接模拟地AGND和3.3_VCC_CPU测试,结果会出现下面几个情况之一:
第一种情况:上电之后几十秒内甚至几分钟内工作状态不错,但是之后ADS8862的REF脚电压会从4.096跳到3V左右,应该是参考部分被击穿了。重新上电后一般会出现第一种或第二种情况。
第二种情况:上电之后ADS8862的REF脚电压直接跳到3V左右。重新上电后一般会出现第一种或第二种情况。第一二种情况在4个ADC中有三个出现。
第三种情况:这种情况仅在输入接3.3_VCC_CPU测试时可能出现,上电之后ADS8862的REF脚电压保持正常,但是OPA320的输出电压波动达到30%左右,读到的数据也飘来飘去。这种情况在4个ADC中有两个出现。
上述三种情况出现时有较小几率伴随出现数字部分不能工作的情况,表现为数字信号高电平只能达到1V多一点。
任何情况下芯片都不发烫。
这三种情况在更换了ADC和运放之后依然出现。走线时数字部分和模拟部分也分的很开。我现在觉得可能的原因是
1.ADC的模拟电源是从数字电源用0欧电阻接过来的
2.做实验的时候身上有静电
3.因为空间限制,ADC的电源线很窄(20mil,信号线10mil)
但是我觉得哪个原因也难以解释,所以过来求助