Other Parts Discussed in Thread: ADS9110
手册第一页中写明:单极差分输入,未说明是否可用作单端输入.
自制板卡测试中发现,若将AIN-N接入GND,AIN-P接入信号源的单端输出,出现了莫名的问题,比如:
1) 采出的波形杂乱无章,一旦AIN-N不接GND,而接信号源输出的负端则输出波形正常。
2)在AIN管脚前端增加些RC滤波器,或之类的改动,采出的波形负端有消底的情况。
3) 目前测试刚开始,尚未总结出规律性。
问题是:该芯片是否可作为单端输入,还是必须得为全差分输入。
此外,有个疑问,一旦FPGA启动程序,通过ADS9110的数字接口读取采样值,在AIN前端的测到直流电平越1.8V,非VCM的值。
初次上电,FPGA未启动读取程序,则未出现直流电平,烦请答疑解惑,感谢!