Other Parts Discussed in Thread: DRV421
应用是关于剩余电流传感器(最大分辨率为1Ma(直流和交流),范围为0~100Ma)。
因此,需要将分流电阻取到K电平以保证精度,但是当Rshunt到K级别时,整个系统的零点(在没有剩余电流时理论为2.5V)将漂移很多,并且Rshunt越大,漂移越
大。
测试发现,在规范中给出的R5 dummy shunt不能补偿整个零点漂移。
只有Rshunt小于100Ω,漂移小,但测量精度难以保证。最初的判断是内部H桥电路已经对并联电阻和差分运算产生影响,差分电路也产生了影响。
内部差分运算放大器的输入阻抗为20K。
请帮助我解决整个问题同时确保精度范围和零点漂移