This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1256 的差分输入阻抗怎么测试

datasheet 里面的 差分输入阻抗,分为两种情况。

第一种是关闭buffer,此时的不同PGA的差分输入最肮不同,但基本都在 KΩ的级别。

第二种是开启buffer,此时的差分输入阻抗达到 80M

想问下这两种差分输入阻抗,是通过什么手段测试的,测试方法和电路分别是怎么样

  • 等待专家的解答,在线等,感觉测试出来的和实际的不符合。

    目前的测试方法有两种,第一种是通过外部搭建一个简单的短路,VCC通过一个4.6M的电阻,串联一个1uf的电容到GND,差分输入端电容两端,并通过一个开关来选择差分输入端是否接入

    第二种方法如下,配置ADC,PGA=128,使能ADC,将PA表 keithley 6485/E 串入差分输入端,通过电位差计给出2mv左右的小信号,用Agilent 34410A 六位半测量出对应的电压,根据电阻等于电压除以电流,从而计算出对应的差分输入阻抗

    但两种测试方法测试的结果相差较大,均与datasheet里面的结果有出入,还请各位朋友提出各自的测试方法,共同解决这个问题。

  • Hi
    具体的测试,工厂端的测试工程师会比较准确的回复。
    如果是我,我会串联一个小电阻,给电压,通过小电阻电流电压的测试来确认。 实际的测试可能会复杂很多,但是不管怎么测试,测试结果靠近datasheet参数,代表测试可能更贴近工厂端的测是。
  • Hi
    能否提供下工厂端测试工程师的联系方式呢