This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1278用REF5025做稳压源 不稳定有干扰怎么办?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

ADS1278不工作时候,稳压源稳定在2.5V

ADS1278开始转换是,稳压源上有干扰,若不加电容,干扰是外接有源晶振频率的一半,例如:外接晶振为12M,干扰为6M

REF5025加滤波电容后,振幅有下降,无法消除。

用电源输出2.5v做为稳压源,电源也一样受到干扰,干扰为外接晶振的一半。

PCB板没有分割地平面,为一块平整地。不知道有没有影响,

ADS1278量了一下AGND和DGND通的,感觉分割地应该影响不大。

不知道那位大佬帮帮忙

  • 这是个典型的干扰问题

    首先可以说,5025 是个性能非常好的基准电压源。静态条件已经获得验证。不过这个器件的缺点是带载能力比较弱。所以工作的负载情况也需要确认一下

    而最关键的是干扰问题,从描述看,很可能 ADC 转换 的数字开关噪声已经串扰进基准信号了。分析干扰途径是很必要的。比较常见的可能是电源线和地线环路,跟布线有关,请有经验的工程师一起分析吧

  • pcb为4层板,有一层地,没有分模拟地和数字地。不知道影响大不大,还有时钟用的是有源晶振。时钟放在有源晶振的左边不知道有没有影响。