+2.5V和-2.5V。按evm参考电路画的。-2.5V被拉成+0.6V。+2.5V正常。取下芯片后-2.5V正常。焊上芯片就变成+0.6V。采用内部晶振。(如果采用单极性电源+5V和0V,电压正常,但下面的VCAP输出不正常,都严重偏大)
VCAP1=+1.66V,VCAP2=+1.5V,VCAP3=4.2V,VCAP4=+0.7V。
单板只上电。程序未进行初始化配置。电路硬件默认RESET PWDN默认上拉。电路图如下:电源部分和EVM参考原理图完全一样。
急求,各位老大帮看下,是什么原因呢?多谢了!