Other Parts Discussed in Thread: DAC2904
设计了FPGA控制DAC2904的电路,固定电压输出。通过一个5位半台式万用表采集输出电压。得到的输出不能达到14位的理论精度,同时需要超过30分钟才能稳定。请问是怎么回事。
如下图是DA输出原理图,参考了DAC2904数据手册
通过FPGA和DA产生一个固定值,通过台式万用表测量输出,得到结果如下。
1、请问为什么需要这么长时间才能稳定,有没有改进的方法,或者有没有更好的芯片可以推荐。
2、请问为什么不能达到14位的理论精度,这里测试出来不能达到1/2(14)次方,也就是60uV左右