Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, ISO721
您好,
我的使用场景如下,请帮我推荐一款数字隔离器件,最好是光耦。
编码器输出差分信号,经过数字隔离器件,输入到FPGA进行处理。
编码器输出正为+3.3V,负为-3.3V,最大输出频率80kHz. FPGA接收输入电压3.3V。
请问我在选择器件的时候需要考虑哪些因素呢?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, ISO721
您好,
我的使用场景如下,请帮我推荐一款数字隔离器件,最好是光耦。
编码器输出差分信号,经过数字隔离器件,输入到FPGA进行处理。
编码器输出正为+3.3V,负为-3.3V,最大输出频率80kHz. FPGA接收输入电压3.3V。
请问我在选择器件的时候需要考虑哪些因素呢?
谢谢
目前我们的隔离器件都是电容隔离的原理。
另外,如果是对+-3.3V的信号进行隔离的话,只使用一款数字隔离器还是无法实现的。 需要先对+-3.3V信号进行处理。
FPGA输入也是需要差分信号吗?
你的理解是对的!但你说:“你的encoder输出,差分对电压P端输出3.3V,N端输出-3.3V为逻辑1;差分对电压P端输出-3.3V,N端输出3.3V时为逻辑0”,这跟我的应用场景不同!我的编码器输出的差分对为:“P端输出3.3V,N端输出0V,为逻辑1;差分对电压P端输出0V,N端输出3.3V,为逻辑0”,所以我用SN65HVD1781以是没有问题的。但你的低电平却为-3.3V。我不太明白和了解这种编码器是何种输出方式。那你要注意-3.3V如何变换。不过SN65HVD1781好像的差分输入端的两个引脚可以输入负电压(也能输入-3.3V),
那你要仔细研究一下SN65HVD1781的Datasheet!也可请TI的FAE作答一下!
FYI !