This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DDC112U测量数据的问题。

Hi,TI的工程师你们好,我有如下的问题:

1、我使用TEST模式测试静态波动,发现最大最小数据相差8000的数据,使用的CF时内部的,大小12.5pF(Range = 1),这个是什么原因呢。而且这个最大最小差值在慢慢的增加,不过增加的比较少,而且很慢。

波形时序如下:   CLK与CONV使用STM32的内部72M时钟分频所得,另外使用主定时器同时启动这两个定时器分别输出CLK和CONV以此达到相位同步功能,CLK为10MHz,CONV为100Hz,之后在检测到DVALID上升沿后,主动拉低DXMIT引脚,然后延时5us使用SPI读取20Bit数据,读取完成后主动拉高DXMIT引脚结束数据通信。

  • 12.5pF 是测量到的, 包含寄生电容的测量值吧. 最大最小差值在慢慢的增加,感觉象是漂移的情况, 看看
  • 你好,这个漂移一般是什么引起的呢,另外我这个值是在忽大忽小跳动,只是有时候会跳动的大一些,我程序中保留最大和最小值,这个和最大最小差值在变大,但是后面就基本不怎么变了。另外在DXMIT为高的情况下测量DVALID波形是转换时为低电平,转换完成后为高电平,很奇怪,我看手册上是转换时为高电平,转换完成后为低电平才对啊。