Other Parts Discussed in Thread: ADS5400
各位工程师:
你们好。
最近使用ADS5400IPZP,更换了一个批次的芯片,发现采样信号质量出现问题。希望论坛的各位工程师能帮忙一起分析原因。
1、芯片批次号:
(1)新片批次号:8CCEK1TG4
(2)旧片批次号:49CP4QTG4
2、使用条件:
(1)环境温度:室温;
(2)采样时钟:1GHz;
(3)印制板和调试程序均经过多次验证。
3、问题描述
新片采样结果如图1所示。两个通道采样结果均有很多毛刺,同时信号发生畸变,不是光滑的正弦波。
将一片芯片用旧片替换后,采样结果如图2所示,可以得到光滑正弦波。
这期间仅进行了更换器件的操作,外围电路、供电、信号源、时钟源均未变。
两幅图中信号的幅度有差别,这是由于输入信号的功率不一样,但是这并不会导致信号出现问题,测试的输入信号功率范围均在正常范围内。