Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
各位专家,你们好。
目前一个项目使用ADS1232时遇到以下问题。
工作状态:
PGA增益为2;
外接晶振,低速采集,50SPS;
供电为DC/DC隔离电源,5V,最大纹波电压为20mV,参考,模拟供电以及数字供电共用5V;
采集根据外部时钟控制,一秒分10次采集,每次采集前均shutdown,然后重启开始采集,采集的数据取平均,最终输出此数据;
目前问题:
打样的板,采集的电压噪声基本低于2uV,试制时生产了100套板子,结果只有一半左右的板噪声能够低于2uV,其他噪声基本在5-10 uV,10-20 uV这样。请各位大神看看为什么会出现此种情况。本设计存在哪些缺陷,请帮忙分析一下。
采集部分原理图如下图所示。