Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM
1.我用外射频108M时钟,进过transformer单端转差分,过LTC6957IMS-2#PBF模拟变数字。LTC6957I附加jitter是20fs。然后入AD9516分多路,AD9516的附加jitter是400fs。AD9516有锁相和旁路模式。
2. 108M时钟采86M,我该用dataheet的page62的figue113,还是figure114参考电路?
3. 采用锁相感觉比旁路噪声小一位
4. figure113和114中RINT是多少?
5. 用figue114电路中,中间两个背对背transformer的地加了0.1uf电容,是不是会留下直流?因用AD9516旁路模式采信号,感觉有直流。
6. 我不用AD9516是不是jitter小些?AD9516的addtiona jitter是400fs
7. 仅用LTC6957Ijitter是否小些?LTC6957的jitter是45fs
8. 外时钟108M的jitter是80fs,是否可以直接或变为差分直接给AD?
但另一路如何给FPGA?用啥可以一分二,又不增加jitter?
请赐教