Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5805
我是东北大学的一名学生,现在在跟导师一起做关于超声成像方面的研究,通过代理购买了TI公司的TX-SDK-V1 、AFE5805EVM、 AFE5808_TSW1250三块评估板,我想问一下,怎样才能得到TX-SDK-V1、AFE5808_TSW1250评估板中的FPGA中的程序源代码呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi dongzheng sun,
很抱歉我们无法提供TSW1250的FPGA的相关源代码,关于LVDS信号的捕捉你可以向你购买的FPGA厂商寻求范例程序,AFE5805的LVDS时序说明在数据表的22页,http://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe5808.pdf
获取这些代码并不会对你们的系统设计有太多帮助,而且这些信息我们也并未提供购买渠道,非常抱歉。您可以尽量从你的FPGA提供商处获取代码的支持。
你好我也是做 这方面的 咱们可以资料互换可以吗 ,我给你提供源码(我自己编的,包括模块说明,还有仿真) 你把你的资料给我可以吗?我的QQ895392799
尊敬的TI工程师:
你好!
我在调试AFE5808的时候,能够配置各个寄存器,也能够将寄存器数据数据读取出来,而且在使用用户自定义模式时(reg2[15:13]=011),写入的自定义数据也能够完整地读取出来,说明数字部分的调试是没有问题的,但是我接入外部信号后(600mVpp的正弦信号),AFE5808的LVDS输出却没有改变,我的VCA输入电压是0V,寄存器配置如下:
reg 01 0x8000; reg 03 0x6000; reg 04 0x0002,其余都默认为0
这样的设置,是哪里不对呢?LVDS信号只有最后两位有变化,其余都是固定的,但是最后两位出来的好像是乱码,请大神帮忙指点一下,谢谢!