Other Parts Discussed in Thread: ADS1241
各位好:
如下图所示,我们采用ADS1241采用AVDD=5V,Vref=2.5V,AIN5引脚的待测量信号为0~5V,AIN6为2.5V基准电压,用于测量-2.5V~+2.5V的应用场景
源码初始化步骤如下:
ba_ads_writeReg(ADS1241_SETUP, 0x00) ; //PGA=1
ba_ads_writeReg(ADS1241_MUX, 0x56); //AIN5+, AIN6-
ba_ads_writeReg(ADS1241_ACR, 0x00); //Bipolar、RANGE=±VREF、DR=00(30Hz)
ba_ads_writeCmd(ADS1241_SELFCAL); //失调和增益校准
。。。。等待6个DRDY周期
读取OCR=0x000101, FSR=0F0701
......
DRDY就绪后调用RDATA命令读取AD采样值
AIN5=3.111V时,AD值为0x1FD81F,在稍大些时,AD采样值变成从0x000000开始
请问是什么原因导致这个现象?